NVPL18N与VPL18N功率因数控制器主要区别有哪些?
问题描述:
NVPL18N与VPL18N功率因数控制器主要区别有哪些?所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器解决方法:
主要区别如下:
1、颜色外观不一样,NVPL18N是白色面板加绿色本体的外观,VPL18N整体是灰色的外观;
2、回路切换功能不同,即为了均衡使用电容器,在达到设置时间时,自动切换等容电容器,默认值 12h。NVPL18N有,VPL18N没有;
3、主从设置不同,NVPL18N做主从控制时,主机和从机上可以分别设置共补和分补路数以及回路容量;VPL18N做主从控制时,必须先把主机路数用完再用从机或者主机不用的路数需把回路容量设为0,所有回路的容量都在主机上设置;
4、通讯功能不同,NVPL18N做主从控制时可以和后台通讯;VPL18N做主从控制时没法和后台通讯,因为RS485接口被占用而无法对外提供通讯功能。
是否有帮助?