EcoStruxure Machine Expert如何通过编程的方式停止IO扫描?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何通过编程的方式停止IO扫描?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
M241,M251,M262在EcoStruxure Machine Expert或SoMachine中可以使用IOS_STOP的功能块来停止ModbusTCPIOScanner,需要在库管理器中添加对应的库:
添加完成后在程序中调用,为其添加EN/ENO引脚,当EN引脚为TRUE时,停止ModbusTCPIOScanner,需要注意,它允许在运行时控制ModbusTCPIOScanner的执行情况,当控制器为STOPPED状态时,ModbusTCPIOScanner为停止状态,
ModbusTCPIOScanner 必须从第一个循环中停止,直至所有网络设备已运行。此功能调用可能需要 5 毫秒的时间,因为它要等待以物理方式停止 ModbusTCPIOScanner。停止已停止的 ModbusTCPIOScanner 没有任何效果。
输出IOS_STOP为0表示停止成功,其他值则表示停止失败。
是否有帮助?