我们今天能为您提供什么帮助?

M340或M580做MODBUS服务器时如何设置存储器地址偏移?

问题描述:
M340或M580做MODBUS服务器时如何设置存储器地址偏移,即定位地址不是从地址 0 开始的其他设备之间的外部Modbus访问具有相同的映射地址

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

可以使用“初始值”机制设置%SW139%SW141的值,分别对应%M(线圈地址)和 %MW(保持寄存器)的基地址,基地址是与 Modbus 地址 0000 对应的 %M%MW 的编号。如下图设置了%SW139和%SW141的初始值为1,则Modbus 地址 00001对应%M1,Modbus 地址 40001对应%MW1。