我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580固件更新到3.99版本,无法下载程序?
问题描述:
M580固件更新到3.99版本,无法下载程序?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

3.99版本固件是过渡固件,无法使用,也下载不了程序,可以使用EcoStruxure Automation Device Maintenance软件固件更新到4.10版本或者更新到3.20版本。