EcoStruxure Control Expert如何添加CANOPEN设备的EDS文件到硬件目录?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert如何添加CANOPEN设备的EDS文件到硬件目录所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1、打开硬件目录管理器。在电脑开始菜单中EcoStruxure Control Expert可以找到,其默认路径为:C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Control Expert 15.3\CfCatGui.exe
2、切换到CANOPEN选项卡,选择编辑——添加设备

3、选择待添加设备对应的EDS或DCF文件名。 一次只能选择一个EDS或DCF文件,不允许选择多个。缺省情况下,设备名称使用EDS或DCF文件的名称,但可以修改。执行该步骤后,设备名称将无法修改。

4、出现一个显示新设备参数的屏幕。在此选项卡中,您可以以不同的方式对对象进行排序:单击列头或勾选复选框,然后再次单击列头。

5、确认后进入到Hardware Catalog Manager主屏幕,点击生成目录以便保存任何更改,并将新设备加载到Hardware Catalog Manager数据库中。

6、最终就可以在EcoStruxure Control Expert中组态添加这个CANOPEN设备了

是否有帮助?