我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580实时时钟会在关闭 CPU 电源的情况下丢失吗?
问题描述:
M580实时时钟会在关闭 CPU 电源的情况下丢失吗?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在关闭 CPU 电源的情况下,如果温度低于 45 °C (113 °F),则实时时钟的准确度将保持 4 周。
如果温度更高,则备份时间更短。实时时钟备份不需要任何维护。
如果备用电源过低,则系统位 %S51 设置为 1。 此值表示电源关闭时的时间丢失。