FA500604
FA500604
我们今天能为您提供什么帮助?
M580热备,对于两个 CPU,所有通讯链路都处于正常状态下,启动顺序是怎样的?
问题描述:
M580热备,对于两个 CPU,所有通讯链路都处于正常状态下,启动顺序是怎样的?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
在本示例中,CPU A 和 CPU B 进入以下热备状态:
首次发布日期:
2023/12/14
修订日期:
2023/12/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580