EcoStruxure Control Expert 中状态RAM查看器为什么是灰色的?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert 中状态RAM查看器所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
PLC菜单下的状态RAM查看器要可选,前提条件是CPU本体支持状态RAM地址格式,比如全系列Unity Pro平台的Quantum CPU及部分M340、M580系列的CPU,详细型号如下:
140CPU31110/140CPU43412U/140CPU65150/140CPU65160/140CPU67060/140CPU67160
BMXP341000/BMXP342000/BMXP3420102/BMXP342020/BMXP3420302
BMEP584040/BMEP585040/BMEP586040/BMEH584040/BMEH586040
注意M340系列PLC要在EcoStruxure Control Expert软件中双击CPU,在“配置”选项卡中勾选“混合拓扑与状态RAM”后确认,不然状态RAM查看器还是灰色不可选的!
是否有帮助?