我们今天能为您提供什么帮助?

BMXXBP•••• ,BMEXBP••00和 BMEXBP••02机架有什么区别?

问题描述:
BMXXBP•••• ,BMEXBP••00和 BMEXBP••02机架有什么区别?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

BMXXBP•••• ,BMEXBP••00和 BMEXBP••02机架有不同的特性如下;

Modicon X80 机架的选型主要考虑平台和模块:

M340 平台 首选 BMXXBP•••• 机架,因为不使用以太网背板,但所有型号都是可行的。

M580 平台 BMEXBP•••• 机架(双以太网和 X Bus 机架和冗余电源机架)。 注意: 如果没有必要使用以太网背板,则使用 PV:02 或更高版本的 BMXXBP••••。较低的版本不兼容 M580 CPU。

Modicon X80 I/O 子站(Quantum 或 M580 架构) 所有 X80 机架型号,具体取决于适配器模块(CRA 模块)。