Control Expert中右下角显示红色F符号,但是点击后却找不到强制变量,如何解决?
问题描述:
Control Expert中右下角显示红色F符号,但是点击后却找不到强制变量,如何解决?所属产品线:
Modicon M580 ePAC; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
使用Control Expert编程时,会出现软件下方状态栏中显示红色F状态:
查看%SW108也显示不为0,查看M580的CPU动态显示-信息-应用程序-其他中也能看到有forced BITS:
,但是点击软件下方状态栏中的红色F,却无法在强制位的动态数据表中看到任何强制值是为什么?
问题:在连接模式下删除设置了强制位的数据时,系统可能会忘记删除相应的强制位信息(状态栏显示“F”,PLC屏幕上显示的%SW108和“forced BITS”计数器未减少)
例如
1.如果用户正在动态更改配置,删除数字模块及其对应的Device DDT,其中至少有一个通道是强制的情况下。
2.在线模式下,减少EBOOL数组的长度,从[0..10]的数组减小到[0..5]的数组,且删除的位中至少有一个位被强制。
解决方法:在连接模式下从应用程序中删除某些变量或参数之前,请检查并验证没有启用“强制”位。如果已启用,请删除之前进行“生成更改”的强制值。
是否有帮助?