问题描述:
M580系列PLC是否支持远程启动?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
可以使用%I r.m.c用于切换PAC的运行/停止模式,此参数在CPU的配置中,如下图:
此参数设置为1,PAC切换到运行模式,设置为0,PAC切换到停止模式,注意,停止命令优先于运行命令,从终端或网络发出的停止命令优先于%I r.m.c,另外,如果%I r.m.c检测到错误,则会将PAC切换到停止状态。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以使用%I r.m.c用于切换PAC的运行/停止模式,此参数在CPU的配置中,如下图:
此参数设置为1,PAC切换到运行模式,设置为0,PAC切换到停止模式,注意,停止命令优先于运行命令,从终端或网络发出的停止命令优先于%I r.m.c,另外,如果%I r.m.c检测到错误,则会将PAC切换到停止状态。
是否有帮助?