我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
OPCUA客户端通过OPCUA server Expert与M580通讯是否可以访问到M580变量注释?
问题描述:
OPCUA客户端通过OPCUA Server Expert与M580通讯是否可以访问到M580变量注释?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

1.如果 OPCUA server Expert 配置为使用.XVM文件来通讯,则OPCUA客户端可以访问到变量注释,PLC变量注释包含在XVM文件中。

2.如果使用对象字典通讯,应用程序中所有的符号变量除变量注释外都存储在PLC的存储器中,由于变量注释不存储在PLC内存中,所以使用对象字典通讯,OPCUA客户端无法访问M580的变量注释。