我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert 如何生成一个0-1范围的随机数?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert 如何生成一个0-1范围的随机数?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

使用FGEN功能块, 在Para_FGEN结构的func_no元素定义值为8来产生随机数 ,amplitude元素定义值为1.0来设置函数的幅度,此时产生的随机数是-1至1之间的数值,unipolar元素定义值为1表示单极信号,触发START引脚后Y可以输出0-1范围的随机数。