我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ComPacT INS DC 1000-2000隔离开关可以配辅助触点和分励线圈吗?

问题描述:
ComPacT INS DC 1000-2000隔离开关可以配辅助触点和分励线圈吗?

所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

ComPacT INS DC 1000-2000隔离开关可以配3个指示隔离开关触头位置的OF辅助触点和1个预合或预断功能的CAM辅助触点;

不能配分励线圈。