我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic如何初始化Grafcet程序?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic如何初始化Grafcet程序

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以借助系统位 %S21、%S22 和 %S23 来初始化Grafcet程序。

如下图,系统位 %S21 在输入 %I0.6(梯级 1)的上升沿设置为 1。就可以禁用活动步,启用初始步: