我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic 如何批量将变量进行清零?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic 如何批量将变量进行清零?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

1.对%MW进行批量清零     例如:对%mw100-%mw109批量清零

2.对%M进行批量清零   注意:对%M批量赋值的时候 1)对联的索引必须为8的倍数 2)位的范围必须在1-16的范围内

错误的写法:

正确的写法: