我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23A伺服驱动器报故障AL180,如何解决?

问题描述:
LXM23A伺服驱动器报故障AL180,如何解决

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

故障代码:AL180

故障名称:Life guard 错误或者heartbeat 错误

故障原因:CANopen 主站的总线循环时间大于所编程的心跳或节点保护时间。
CANopen主站与驱动放大器无连接。

排除措施:1、确保CANopen连接正确;2、检查CANopen主站,检查 CANopen 配置是否正确;3、增大心跳或节点保
护时间。4、执行MC_Reset向从站发送复位命令