我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 8.3支持哪些操作系统?
问题描述:
Citect 8.3支持哪些操作系统

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect 8.3支持的操作系统如下:

  • Windows 10 LTSC V1607及以上
  • Windows 10 V1803及以上
  • Windows 11 22H2 SAC Professional
  • Windows 8.1 Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2022