我们今天能为您提供什么帮助?

M262以太网口,最大连接数是多少?

问题描述:
M262以太网口,最大连接数是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

EtherNet/IP 和 Modbus TCP 服务器设备的混搭数量限:

  • 96(64 个 EIP 和 32 个 TCP)(在TM262L01MESE8TTM262L10MESE8TTM262M05MESS8TTM262M15MESS8T上)

  • 128(64 个 EIP 和 64 个 TCP)(在TM262L20MESE8TTM262M25MESS8TTM262M35MESS8T上)。