我们今天能为您提供什么帮助?

OSMFU 32A和63A 带信号指示灯的X型导轨式熔断器座熔断器熔断后信号灯能点亮的最小工作电压是多少?

问题描述:
OSMFU 32A和63A 带信号指示灯的X型导轨式熔断器座熔断器熔断后信号灯能点亮的最小工作电压是多少?

所属产品线:
Osmart低压终端配电产品

解决方法:

OSMFU 32A和63A 带信号指示灯的X型导轨式熔断器座熔断器熔断后信号灯能点亮的最小工作电压都是5V。