OFS Server V3.63 是否支持Windows 11操作系统?
问题描述:
OFS Server V3.63是否支持Windows 11操作系统所属产品线:
OFS解决方法:
OPC Factory Server 3.63 - Service Pack 2 可以安装在Windows 11操作系统。
OPC Factory Server 3.63 - Service Pack 2下载链接:https://www.se.com/us/en/download/document/OFS_3_63_4904_SP2/
OFS V3.34, 仅兼容Windows 32位。
OFS V3.35,OFS兼容Windows 64位(包括Windows 7)。
OFS V3.40,OFS兼容Windows Server 2008和Windows Server 2008 R2操作系统。
OFS V3.50,OFS兼容Windows 8和Windows Server 2012。
OFS V3.60,OFS兼容Windows 10、Windows Server 2012 R2操作系统
OFS V3.62,OFS兼容Windows Server 2016
OFS V3.63,OFS兼容Windows Server 2019
OFS V3.63 SP2,OFS兼容Windows 11
OFS V3.63 SP2,OFS兼容Windows Server 2022
是否有帮助?