我们今天能为您提供什么帮助?

M340 PLC如何将离散量模块输入点赋值到一个%MW中?

问题描述:
M340 PLC如何将离散量模块输入点赋值到一个%MW中?

所属产品线:
Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

M340 PLC将离散量模块输入点赋值到一个%MW中,可以通过MOVE_AREBOOL_INT功能块批量赋值。

示例:MOVE_AREBOOL_INT (IN := %I0.2.0:16,OUT => %MW100);