我们今天能为您提供什么帮助?

M221如何使用串口下载程序?

问题描述:
M221如何使用串口下载程序?

所属产品线:
Modicon M221; EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

使用USBRS232RS485来下载程序,连接PLC对应的串口和PC后,在设备管理器处出现COM

在试运行中选择对应的COM口,登录即可,需要注意查看modbusdriversys.exe是否运行