FA500666
FA500666
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M218在Somachine中编程时不能组态TM3系列拓展模块?
问题描述:
M218在Somachine中编程时不能组态TM3系列拓展模块?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
M218 CPU,使用了TM3的扩展模块,必须使用Machine Expert。
首次发布日期:
2023/12/25
修订日期:
2023/12/25
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218