我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert - Basic如何做模拟量标定?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic如何做模拟量标定

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

首先在模拟量通道中设置好对应的量程

然后在程序中通过数学运算和类型转换即可完成模拟量标定。

也可以自定义一个数值缩放的用户定义功能,用作模拟量标定使用。

在主任务中调用即可。

可以参考附件demo程序。



附件
basic模拟量标定LIN_TRANS.smbp