我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM28A、LXM28E、LXM28S三个系列伺服驱动器主要区别是什么?
问题描述:
LXM28A、LXM28E、LXM28S三个系列伺服驱动器主要区别是什么?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28A、LXM28E、LXM28S三个系列伺服驱动器主要区别在于它们的集成的接口及控制方式,具体如下:

系列 集成的功能特征
LXM28A > 标准现场总线接口CANopen / CANmotion
> 脉冲串输入(PTI)和脉冲串输出(PTO)接口
> 通过伺服驱动器直接控制简单运动的数字输入接口:位置序列模式
> 用于速度控制模式的模拟量输入接口+/-10 V
LXM28E > 百兆实时运动控制总线EtherCAT
> 脉冲串输出(PTO)接口
> 用于快速捕捉信号、限位开关、寻零等传感器信号的数字输入口
> 伺服驱动器嵌入安全转矩关闭(STO)安全功能
LXM28S > 百兆实时运动控制总线Sercos III
> 脉冲串输出(PTO)接口
> 用于快速捕捉信号,限位开关,寻零等传感器信号的数字输入口
> 伺服驱动器嵌入安全转矩关闭(STO)安全功能