问题描述:
M241系统变量i_x1sClk如何使用?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
i_x1sClk是PLC_R结构下面的一个1秒的系统时钟脉冲,为BOOL变量,写法为PLC_R.i_x1sClk,下图是梯形图的用法示例:
除此以外还有10毫秒脉冲PLC_R.i_x10msClk以及100毫秒脉冲PLC_R.i_x100msClk。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
i_x1sClk是PLC_R结构下面的一个1秒的系统时钟脉冲,为BOOL变量,写法为PLC_R.i_x1sClk,下图是梯形图的用法示例:
除此以外还有10毫秒脉冲PLC_R.i_x10msClk以及100毫秒脉冲PLC_R.i_x100msClk。
是否有帮助?