FA500678
FA500678
我们今天能为您提供什么帮助?
LS8DPN Vigi剩余电流动作保护断路器可以用于60Hz吗?
问题描述:
LS8DPN Vigi剩余电流动作保护断路器可以用于60Hz吗?
所属产品线:
LS8 RCBO/LS8DPN Vigi 剩余电流动作保护断路器
解决方法:
LS8DPN Vigi剩余电流动作保护断路器不可以用于60Hz,可以用于50Hz。
首次发布日期:
2023/12/27
修订日期:
2023/12/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
LS8 RCBO/LS8DPN Vigi 剩余电流动作保护断路器
探索更多
范围:
LS8 RCBO/LS8DPN Vigi 剩余电流动作保护断路器