我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LS8RCBO预拼装式剩余电流动作保护断路器可以用于60Hz吗?
问题描述:
LS8RCBO预拼装式剩余电流动作保护断路器可以用于60Hz吗?

所属产品线:
LS8 RCBO/LS8DPN Vigi 剩余电流动作保护断路器

解决方法:

LS8RCBO预拼装式剩余电流动作保护断路器不可以用于60Hz,可以用于50Hz。