我们今天能为您提供什么帮助?

BMXNOM0200作为Modbus RS485主站是否需要配置极化电阻?

问题描述:
BMXNOM0200作为Modbus RS485主站是否需要配置极化电阻?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXNOM0200 在程序中组态为Modbus 协议,RS485 网络需要极化。
如果 BMXNOM0200 模块用作主站,它由该系统自动驱动,因此无需外部极化。
如果 BMXNOM0200 模块用作从站,必须通过两个 450 到 650 欧姆的电阻器 (Rp)(连接至 RS485 平衡对)实现极化:到D1电路上 5 V 电压的一个上拉电阻器,到D0电路上公共电路的一个下拉电阻器。