我们今天能为您提供什么帮助?

BMXNOR0200H能否用在M580 Safety PLC系统中?

问题描述:
BMXNOR0200H能否用在M580 Safety PLC系统

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在M580 Safety PLC系统中, BMXNOR0200H模块不是安全模块,不是类型1非干扰模块。所以不能在M580 Safety PLC系统中使用
但是BMENOR2200H是类型 1 非干扰模块,可以使用在M580 Safety PLC系统中。

类型 1:类型 1 非干扰模块可以与安全模块安装在同一机架中(无论安全模块位于主机架或扩展机架中的什么位置)。

类型 2:类型 2 非干扰模块不得与安全模块安装在同一主机架中(无论安全模块位于主机架或扩展机架中的什么位置)。

备注: BMXNOR0200H、BMENOR2200H只能装在主机架上,远程IO机架上无法组态配置。