我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum PLC在使用Concept编程软件时,Modbus通讯中浮点数据如何转换?
问题描述:
Quantum PLC在使用Concept编程软件时,Modbus通讯中浮点数据如何转换?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum PLC在使用Concept编程软件时,如果需要转换读取到的浮点数据,只需要定义一个REAL类型变量,关联读取到的REG_READ的4XXXX寄存器地址就行。