我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 CPU模块支持多少个TCP/IP同时连接?
问题描述:
M580 CPU模块支持多少个TCP/IP同时连接?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 不同的CPU模块支持的TCP/IP同时连接的数量是不一样的,下表给出了可用于 Ethernet 通讯模块和 CPU 模块的同步 TCP/IP 连接数: