我们今天能为您提供什么帮助?

M580 PLC在使用BMENUA0100模块做OPC UA通讯时,生成更改时通讯断开是什么原因?

问题描述:
M580 PLC在使用BMENUA0100模块做OPC UA通讯时,生成更改时通讯断开是什么原因?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 PLC在使用BMENUA0100模块做OPC UA通讯时,生成更改时通讯断开是因为在服务器获取更新的数据字典时,使用 Control Expert 执行的在线应用程序更改会临时中断 OPC UA 服务器/客户端通讯。导致这种中断的原因在于,在更新数据字典时,CPU 数据映射不一致。在通讯丢失期间,受监控的节点的状态变为“差”。可在 Control Expert 软件中使用在生成更改时预加载和有效生成更改超时来避免这种情况。