问题描述:
M580 CPU本体网口最多可以支持多少个TM3BCEIP分布式IO站?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580 CPU本体网口最多可以支持TM3BCEIP分布式IO站的数量如下所示:
| CPU型号 | 最大数量 |
| BMEP581020(H) | 64 |
| BMEP582020(H) | 128 |
| BMEP582040(H) | 64 |
| BMEP583020 | 128 |
| BMEP583040 | 64 |
| BMEP584020 | 128 |
| BMEP584040 | 64 |
| BMEP585040(C) | 64 |
| BMEP586040(H) | 64 |
| BMEH582040(C) | 64 |
| BMEH584040(C) | 64 |
| BMEH586040(C) | 64 |
是否有帮助?