我们今天能为您提供什么帮助?

M580 PLC做Modbus通讯时保持型基地址如何偏移?

问题描述:
M580 PLC做Modbus通讯时保持型基地址如何偏移?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 PLC做 Modbus 通讯时保持型基地址偏移可通过设置系统字来实现,基地址是与 Modbus 地址 0000 对应的 %M 或 %MW 的编号。%SW139和%SW141分别是%M(线圈地址)和 %MW(保持寄存器)的基地址对应的系统字,具体需要声明变量关联%SW139和%SW141设置初始值来设置偏移,同时在PLC的操作模式配置中,将冷启动时复位%MW复位勾上。