我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块BMXSDI1602如果外部通道信号是干触点式传感器,如何检测通道回路断线故障?
问题描述:
BMXSDI1602外部通道信号是干触点式传感器,如何检测通道回路断线故障

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

测量线路上的泄漏电流 (Ileakage)。如果 0.4 mA <Ileakage < 1.3 mA,则外部线路被视为断路(或处于接地短路状态)。诊断持续时间会小于 10 毫秒。 对于干触点式传感器,我们建议对传感器并联一个 33 KΩ 电阻器。