M580模拟量输入是否可以强制?
问题描述:
M580模拟量输入是否可以强制?所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
M580模拟量输入是可以被强制的,使用拓扑的方式添加模块,只能在仿真模式中通过WRITE_INPUT_INT写入值强制。使用设备DDT方式添加模块,在联机调试时可使用设备DDT强制,例如EIO2_d1_r0_s1_AMI0800.ANA_CH_IN[0].ANA.FORCE_CMD)允许使用预定义值来强制模拟量 I/O 变量。

在仿真模式下 可以通过 WRITE_INPUT_INT 写入对应的数值。

是否有帮助?