我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
现场使用了BMXAMO0802模块,但是模拟量输出电流信号没有达到20ma,为什么?
问题描述:
客户现场使用了BMXAMO0802模块,但是模拟量输出电流信号没有达到20ma,为什么

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

如果现场设备提供的负载阻抗超过300欧姆,BMXAMO0802将不能产生一个完整的20mA。

在这种情况下,只能考虑使用BMXAMO0210或BMXAMO0410,它们的负载阻抗可以
超过500欧姆。