BMENOC03*1模块使用read_remote 功能通讯,ADDM引脚输入填写规则是什么?
问题描述:
BMENOC03*1模块使用read_remote 功能通讯,ADDM引脚输入填写什么所属产品线:
Modicon M580 ePAC解决方法:
1:ADDM 引脚填写模块的'机架号.槽位号.通道号{设备IP 地址}'

备注:BMENOC03*1的固件低于2.19 ADDM引脚填写格式是:'r.m.c{ IP_Address }TCP.MBS'
BMENOC03*1的大于等于2.19 ADDM引脚填写格式是:'r.m.c{ IP_Address }'
是否有帮助?