我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340或M580是否可以支持FDR服务?
问题描述:
M340或M580是否可以支持FDR服务?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M340; Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMXNOE0100和BMXNOE0110支持FDR,BMXP342020或BMXP342030不支持FDR。

所有VW3A3310和VW3A3310D卡(V3.0 IE06以下)上的FDR服务不适用于BMXNOE0100和BMXNOE0110。

VM3A3310D(3.0版本 IE06以上版本)支持BMXNOE0100和BMXNOE0110的FDR功能。

M580的CPU以及BMENOC03x1模块均支持FDR,由于安全性设置,启用FDR需要启用M580模块以及BMENOC03x1的安全性。