我们今天能为您提供什么帮助?

如何将M580的变量导出到EcoStruxure Operator Terminal Expert软件中进行通讯?

问题描述:
如何将M580的变量导出到EcoStruxure Operator Terminal Expert软件中进行通讯?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC; EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

1.新建M580的程序,并新建变量

2.选中变量和FB实例,右键导出,将M580程序变量导出为XSY格式或XVM格式

3.新建EcoStruxure Operator Terminal Expert程序并新建ModbusTCP驱动

4.选择变量中的符号链接,并在左上角选择需要导入的变量,可以选择XVM变量或XSY变量。