M241等Machine Expert平台的PLC作为Modbus Tcp通信的服务器,该如何设置?
问题描述:
M241/M251/M262等PLC与其它设备进行Modbus Tcp通信,该PLC作为服务器,应该怎么设置?所属产品线:
Modicon M241; Modicon M251; Modicon M262解决方法:
M241、M251、M262等Machine Expert平台的PLC与其它设备进行Modbus Tcp通信,该PLC作为服务器,需要配置PLC的IP地址并激活其“Modbus 服务器”协议。下面以M241为例,其操作步骤为:设备树——Ethernet_1——配置IP,并激活安全参数中的“Modbus 服务器”协议,如下图:

是否有帮助?