我们今天能为您提供什么帮助?

PCS+有源滤波器可以用一组CT串联两个主机使用吗?

问题描述:
PCS+有源滤波器可以用一组CT串联两个主机使用吗?

所属产品线:
AccuSine PCS+ 有源电力滤波器

解决方法:

PCS+是双主机冗余设计,可以用一组CT串联两个主机使用,第3个CT是可选的,当CT的下游有中心线连接负载时需要配置,一般情况建议用3个CT。



附件
PCS+双主机冗余接线图.png