我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert中的 IEC扩展操作符 AND_THEN 与 AND 有什么区别?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert中的 IEC扩展操作符 AND_THEN 与 AND 有什么区别?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

相同点:都可以对 BOOL 和 BIT 类型的操作数执行 AND 运算。如果所有操作数都为 TRUE,则运算的结果为 TRUE,否则为 FALSE。

不同点:AND_THEN,当一个操作数为 FALSE 时,其他操作数的表达式不会被求值(惰性求值);AND始终会对所有操作数的表达式求值。

实验结果如下:bEver表达式由于惰性求值会保持为FALSE,cEver表达式始终求值所以保持为TRUE。