我们今天能为您提供什么帮助?

Machine Expert使用FB_CsvWrite将数值写入PLC的CSV文件,i_sFilePath如何填写?

问题描述:
Machine Expert使用FB_CsvWrite将数值写入PLC的CSV文件,i_sFilePath如何填写?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

如果是将数值写入到PLC本体的CSV文件,例如CSV文件的名字为EXAMPLE.CSV,则i_sFilePath=‘/EXAMPLE.CSV’;

如果是将数值写入到PLC的SD卡中的CSV文件中,例如CSV文件的名字为EXAMPLE.CSV,则i_sFilePath=‘sd0/EXAMPLE.CSV’,其中sd0为固定值。