我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert如何实现在输入大于死区限制时才允许将输入传递给输出?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何实现在输入大于死区限制时才允许将输入传递给输出?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以使用FB_DeadBand功能块实现死区限制功能

功能描述

FB_DeadBand功能块是这样一个功能块,它只在输入大于死区限制时才允许将输入传递给输出。

此功能块可抑制由噪声、量化或参数计算引起的小幅振荡。如下面的传输功能图所示,如果它处于阈值内,则会抑制输入信号。

参考时序图:

  • 如果 i_rIput低于定义的阈值范围,则 q_rOput将设置为零,而且 q_xSigUndThsh为 TRUE。
  • 如果输入值 (i_rIput) 大于或等于阈值范围,则 q_rOput将等于 i_rIput值。

只要 i_xEn为 TRUE,则无论检测到错误与否,q_xEn都将为 TRUE。