我们今天能为您提供什么帮助?

M241在带EtherNet/IP 设备时用户参数的配置有什么作用?

问题描述:
M241在带EtherNet/IP 设备时用户参数的配置有什么作用?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241在带EtherNet/IP 设备时用户参数的配置主要用于一些不支持 FDR 服务的设备,在下列步骤完成之后启动之前配置发送至设备的用户参数以加快设备更换:

应用程序下载

复位热/冷启动

手动启动连接

此外,用户参数选项卡还允许您添加和管理其他参数,某些 EtherNet/IP 设备具有预定义的用户参数。