我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241的串行端口2接线上屏蔽层是否需要接地?
问题描述:
M241的串行端口2接线上屏蔽层是否需要接地?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241的串行端口2接线上屏蔽层需要接地,一般承载快速 I/O、模拟量 I/O 和现场总线通讯信号的电缆必须通过以下方式进行屏蔽。必须将屏蔽电缆牢固接地,快速 I/O 和模拟量 I/O 屏蔽层可以连接到 M241 Logic Controller 的功能性接地 (FE) 或保护性接地 (PE),必须使用固定在安装的导电背板上的连接线夹将现场总线通讯电缆屏蔽层连接到保护性接地 (PE)。