我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modicon M262作为EtherNet/IP扫描器,循环扫描时间是多少?
问题描述:
Modicon M262作为EtherNet/IP扫描器,循环扫描时间是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

EtherNet/IP扫描器性能如下:

最多有64个EtherNet/IP目标设备可由控制器管理,它们受监控的时长为:

40毫秒(在TM262L01MESE8T、TM262L10MESE8T、TM262M05MESS8T和TM262M15MESS8T上);

20毫秒(在TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T和TM262M35MESS8T上)。